This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:S 参数模型与数据表

Guru**** 2532830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035768/tpd4e05u06-s-parameter-model-vs-datasheet

器件型号:TPD4E05U06

您好!

当我们尝试查看 TPD4E05U06DQAR 的 S 参数模型时、我们发现它与数据表中指定的不同:

哪一项是有效的?  

S 参数来自 :www.ti.com/.../slvmbu0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teik、

    数据表有效、产品文件夹中的 s2p 文件需要更新。 以下是正确的 s 参数文件: e2e.ti.com/.../0143.TPD4E05U06.zip

    端口1为输入1;端口3为输出1

    端口2是输入2;端口4是输出2

    请告诉我 这是否可行、如果您还有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们检查了这个新文件:

    绿色曲线。

    但它看起来与数据表不同。

    请帮助再次验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teik、

    我会使用我提供的 s 参数、因为这是最新的数据。  

    此致、

    Matt Smith