This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:与 PCA9543ADR 相同的 I2C 从器件地址

Guru**** 2815955 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036104/pca9543a-same-i2c-slave-address-to-the-pca9543adr

器件型号:PCA9543A

大家好、
我想在我们的其中一款产品中使用两个电量监测计(BQ27411DRZT-G1A)。
这两个电池是独立充电和放电的。  
 BQ27411DRZT-G1A 都 连接到同一条 I2C 总线。  
 BQ27411DRZT-G1A 的问题 在于、没有不同 I2C 地址的型号。 因此、我们需要使用 PCA9543ADR 等开关
基于 对 PCA9543ADR 数据表的简要阅读、我对其设计有一些疑问。  希望您能为我提供帮助
1)。  PCA9543ADR 如何 区分连接到其输出端口的从器件(具有相同的 I2C 地址)之间的数据?
2)。  由于 BQ27411DRZT-G1A 没有 中断、我希望能够使~Ω INTx 引脚和`Ω INT 引脚悬空。
3)。 主器件如何选择 slave1和 slave2?
4)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9543A 使用简单的电气开关;所有已配置的通道都连接在一起。 当下游通道上有地址相同的从器件时、必须确保仅启用其中一个从器件。

    2.请参阅表5-1;所有/INT 引脚必须有一个上拉电阻器。

    3.向控制寄存器写入1或2;请参阅第8.2.2节。

    有关示例、请参阅9.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、
    感谢您的快速回复。
    我希望您提到这一点


    这是  

    由于我的从器件没有中断引脚、
    为~Ω INT 引脚提供上拉电阻是我们可以实现的最大值。
    μ~INT 引脚的意义是什么?
    这只是为了给主机 MCU 提供中断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 μ I²C 器件具有中断。 PCA9543A 允许对这些中断信号进行电平位移。 您不需要它们。