This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:无通信

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035360/xio2001-no-communication

器件型号:XIO2001

尊敬的:  

我们使用 TI 的主芯片 XIO2001来设计 PCI 板。 附件是电路板的电路图、现在调试失败、故障症状如下:

1.网卡(型号:TG-3269C (TP-LINK))插入扩展 PCI 插槽,无法连接外部网络或与内部网络上的其他计算机通信;

2.在系统的设备管理器中,可以正常识别 XIO2001桥接设备和网卡 TG-3269C,并且已安装驱动程序;

3.已将 IP 地址分配给系统中的网络适配器 TG-3269C。

原理图如下所示

e2e.ti.com/.../4BJK36P2B1X10_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    我不确定您要为 EEPROM 使用什么文件或设置。 我认为设备可能未配置。 我附加了一个默认 EEPROM 文件、该文件最初用于该器件。

    此致,Nassere2e.ti.com/.../1300.8240104C.WR3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你纳赛尔!!

    另一个问题,Win7系统中的操作,  

    在 Windows 7中未为 XIO2001分配中断编号、如下面的红色框所示。

    这是正常的吗?系统会自动为 XIO2001分配一个中断号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想知道是否没有 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    系统协商并分配中断编号。 此外、EEPROM 指定中断设置。 如果没有 EEPROM、则将使用 XIO2001寄存器设置中断和其他设置。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser:

    正如我的描述,在 Win7系统中,没有分配的中断,它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIO2001本身不需要中断。 PCI 设备的中断将转换为 PCIe 消息并通过、但这些设备将列出这些中断。