This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460的差分对阻抗控制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034962/hd3ss460-differential-pair-impedance-control-for-hd3ss460

器件型号:HD3SS460

你好,先生/我

我们在  设计中使用 HD3SS460、现在处于布局设计阶段。 我们正在检查 布局限制并找到一个查询。
 LT7211B (V 2.0)布局指南中给出了 DP 输入差分信号的阻抗控制100欧姆。
我们有来自交替模式多路复用器的这些 DP 信号、 建议使用85-90欧姆来 实现多路复用器的差分阻抗控制。 请参阅随附的方框图。
 LVDS 至 DSI 转换器 IC  LT7211B 和 HD3SS460的 DP 信号是否可以使用85欧姆差分阻抗?
等待您的最热烈响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许使用 HD3SS460以85欧姆的电阻对 PCB 进行布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。

    是的、HD3SS460允许85欧姆、但根据  DP 向 LVDS LT7211B 数据表查询、他们建议设计的阻抗为100欧姆、HD3SS460设计建议的阻抗为85欧姆。 它看起来在 同 一行中不匹配。  

    请参阅下图《DP 转 LVDS 设计指南》。  

     

    请分享您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件会发现阻抗不匹配、因此我不建议在85欧姆的器件侧布线、在100兆欧的条件下布线。  LT7211B 不是 TI 器件、因此我不能说该器件是否允许85欧姆的路由。