This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:与 gen4 SSD 的链接

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034909/ds160pt801x16evm-the-link-with-the-gen4-ssd

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

您好!

可能未连接与 gen4 SSD 的链接。

有时链接会在重新引导时连接(gen4 x4)、有时则不连接。 (操作系统:Linux)

我使用3家公司的 SSD 对其进行了测试。

我是否可以使用 sigconarchitect 工具检查任何内容?

谢谢、Youngho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongho、

    SigconArchitect GUI 可告诉您链接是否已连接以及 LTSM 状态。 此外、它还提供信号质量参数的指示、例如眼图张开度。 因此、它可用于调试该问题。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    仅在连接时才可进行眼图测量。
    如果链接 失败、您能否详细解释如何调试它?
    (例如、EQ 相位在哪个阶段失败?)

    谢谢、

    Youngho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngho、

    1)。 SigconArchitect 可以指示连接的数据速率设备。 请使用最新的 SigconArchitect GUI、转至"高级页面"、"器件状态"(向我们发送此页面的图像)和"芯片状态"。  

    2)。 请告诉我们您使用的是什么 EEPROM 设置。 此外、什么是 SSD 和整体设置。 如果您愿意、您可以向我发送朋友请求并提供此信息。

    此致、、Nasser