This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:多个组件的峰峰值计时抖动

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034940/thvd1452-peak-to-peak-timing-jitter-for-multiple-components

器件型号:THVD1452
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好!

我希望了解以下组件上的峰峰值计时抖动。 峰峰值抖动参数未在每个数据表中指定。

DS90LV028AQMA/NOPB
THVD1452
TXS002DCU

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克兰

    遗憾的是、这些数据不是我们通常在收发器上收集的数据、因此我们没有可用的数据。 我已通知我们的 RS485专家该主题、以便他在您有任何后续问题时作出回应。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

     对于上面列出的每个组件上声明的传播延迟、是否有一个±公差值可用。

    我不是 ±工程师、上述容差可能会被视为与"抖动"相同-抱歉、如果是、我会重复提出问题。

    再次感谢、

    迪克兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克兰

    可以详细说明您的请求吗? 您想知道 THVD1450的接收器可以使用的传播范围吗?  

    此致、

    Hao