This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要支持计算 RS485支持的最大节点数。

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033171/need-support-in-calculating-the-maximum-number-of-nodes-which-can-be-supported-on-the-rs485

器件型号:SN65HVD1781DR

您好!

我们正在设计采用 RS485通信系统的新产品。

我们计划连接20个节点、计划的导线厚度为22AWG。

如何使用计算来验证设计、以确保能够以4000英尺长、AWG 22线厚的导线连接总线上的这多个节点?

请分享我可以参考的相关方程式和参考文档、以完成此设计。

Amal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    22 Ω 铜线的电阻为16.14 mΩ/ft、因此通过总线的环路的总电阻为129。 这与端接电阻器大致相同、因此远端接收器的差分电压约为发送器差分电压的一半。 但 RS-485就是为这种情况而设计的;驱动器输出至少为1.5V、而接收器的开关阈值必须优于200mV。

    如应用报告 《使用Cat5 (AWG 24)电缆时 RS-485收发器的信号完整性与传输速率和电缆长度的关系》所示、高速时实际限制抖动的因素是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、此博客还展示了基于负载阻抗的计算。

    (+)自动极性 RS-485总线可以支持多少负载? -模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在总线电压为5V 的情况下、我应该为每个节点考虑多大的等效输入电阻。

    对于总线电压为5V 的1/10 UL 单位负载、应考虑什么总线泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用报告 RS-485单元负载和最大总线连接数

    Ω 长电缆、假设 R5和 R6增加约64 μ V、因此它们上面的压降会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 II (BUS)-总线输入电流(禁用的驱动器)来估算泄漏电流、对于 SN65HVD1781、泄漏电流最大值为100uA。  

    在分析中、请考虑所有总线负载(TX 节点、RX 节点、电缆阻抗)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算总线可运行的最大频率、考虑最大节点数(20)、总线长度为-4000ft (AWG 22线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大数据速率受接收器可承受的抖动量的限制。 数据表中显示了估算值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线的容性负载可在数据速率下转换为阻抗、同时适用相同的总泄漏/阻抗。