This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [SerDes]替代查询

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035734/serdes-substitute-inquiry

大家好、TI 支持团队

客户正在使用以下竞争对手的产品。

串行器:MAX96735 // Maxim

解串器:MAX96752 // Maxim

请推荐使用替代产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    以上两种器件都没有在线公开的信息、因此我们无法提出建议。 如果您可以分享您尝试执行的操作的应用详细信息、我们可能会从 TI 产品系列中推荐一款合适的器件、以与之匹配

    此致、

    Casey