This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MIPI DSI 至 RGB 转换的 AECQ100器件

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A-Q1, SN65DSI83-Q1, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035881/aecq100-devices-for-mipi-dsi-to-rgb-conversion

主题中讨论的其他器件:DS90CR286A-Q1、 SN65DSI83-Q1、 DS90UB941AS-Q1

你(们)好  

我的客户要求 (使用 AECQ100)将 MIPI DSI 转换为 RGB。

 如果 客户需要 AECQ100器件将 MIPI DSI 转换为 RGB、SN65DSI83-Q1 + DS90CR286A-Q1是否是一对合适的器件?

-Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    是的、这将是从 DSI 转换到 RGB 的合适器件组合。 另一个选项是 DS90UB941AS-Q1至 DS90UB926-Q1  

    此致、

    Casey