主题中讨论的其他器件: TVS2200、 TVS0500
有关 TPS65987D 瞬态保护的问题
在数据表第9.2.1节中、VBUS 上提到了不同类型的瞬态保护:
参考 www.ti.com/.../tps65987d.pdf
-靠近 VBUS 引脚的10nF 电容器
-肖特基二极管
- TVS 二极管
-缓冲器电路
是 TI 推荐所有四种保护机制、还是10nF x 4 +肖特基二极管通常就足够了。
对于5V、3A 电力输送规范的系统、有何建议?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有关 TPS65987D 瞬态保护的问题
在数据表第9.2.1节中、VBUS 上提到了不同类型的瞬态保护:
参考 www.ti.com/.../tps65987d.pdf
-靠近 VBUS 引脚的10nF 电容器
-肖特基二极管
- TVS 二极管
-缓冲器电路
是 TI 推荐所有四种保护机制、还是10nF x 4 +肖特基二极管通常就足够了。
对于5V、3A 电力输送规范的系统、有何建议?
非常感谢!
Knut、
所有类型 C 连接的器件都必须能够承受20V 连接、因此在较低电压下钳位不会对系统有利、并且可能会导致其他组件出现问题。
TI 的所有 TypeC PD 控制器都具有过压保护功能、可保护系统免受过压情况的影响、TVS 二极管旨在提供浪涌和浪涌保护。
我们已经对 TVS2200进行了非常广泛的测试、并成功使用了庞大的客户群、因此我不建议从此器件进行更改。
平路机、
卡盘