This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM051:100 Ω 特性阻抗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035644/sn65lvdm051-100ohm-characteristic-impedance

器件型号:SN65LVDM051

大家好、

我的客户使用 SN65LVDM051作为 LVDS 信号收发器、原理图如下所示。 他们想知道在接收器侧没有100欧姆特性阻抗时会发生什么情况? 在实际测试中、他们发现接收器处的 VID 为~3.3V、远高于正常 LVDS 信号。 谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利维亚

    LVDS 使用恒定电流模式驱动器来获得其许多特性。 传输介质必须端接至其特性阻抗、以防止反射。 通常、这介于100Ω Ω–120Ω Ω 之间、并与实际的电缆阻抗相匹配。 需要一个端接电阻器来在接收器输入端的阻性端接负载上生成差分输出电压(VOD)。

    谢谢

    David