This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:μPD720202K8 Ω-701-BAA-A

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1, TUSB7320, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035627/tusb8020b-q1-pd720202k8-701-baa-a

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB7320TUSB8020B

大家好、

 μPD720202K8有一个紧急情况、客户想知道我们是否有一个适用于 Δ Σ- 701-BAA-A (USB 3.0主机控制器)的 P2P 解决方案

您能告诉我我们是否有相同的功能产品?  TUSB8020B-Q1能否进行条件替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、您好!

    TUSB8020B 是集线器而不是主机。  TI 拥有 TUSB7320、这是一款双端口 USB 3.0主机、但由于支持有限、因此属于 NRND。  TI 只能提供现有的软件和驱动程序支持。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、这是一个清晰的回复、我将查看有关 TUSB7320的更多详细信息。