This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:OE 引脚

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035649/sn65dp159-oe-pin

器件型号:SN65DP159

您好!  

请告诉我有关 OE 引脚的信息吗? OE 引脚设置为 L (断电模式)时、是否会清除所有寄存器?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San

    当使用 OE 引脚将 SNx5DP159置于断电状态时、I 2C 寄存器被清零。 请注意、TMDS_CLOCK 比率状态位将在所有断电状态下清零。 如果清零并且支持 HDMI2.0分辨率、SNx5DP159期望源向该位位置写入1。 如果不发生这种情况、PLL 将不会正确设置、并且可能没有明显的视频。

    谢谢

    David