This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:测试模式

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035446/dp83867ir-test-mode

器件型号:DP83867IR

大家好、

我的客户想要将 DP83867设置为测试模式、但他们忘记在控制处理器中放置任何代码来切换合规性测试模式。

除了 MDIO 推荐之外、是否有任何方法可以将器件切换至测试模式?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi Onawa

    感谢您的查询。

    测试模式包括通过 MDIO 接口对寄存器进行编程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    感谢您的提示响应、但我想问是否有"除 MDIO"的器件模式控制方法、如 GPIO 和 JTAG。

    您是否意味着除 MDIO 命令外无法切换模式?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi Onawa

    感谢你的答复。

    是的、没错、配置是通过 MDIO 完成的。

    客户是否已连接 DP83867上可连接 到外部 MDIO 板的 MDIO 引脚?

    如果有原理图、我可以检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、您好!

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我知道、如果我需要其他帮助、除了 Mido 控制和打开新线程之外、没有办法。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi Onawa

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa