This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:如何设置 TUSB422/#39寄存器、以使适配器在 PD3.0/PPS 模式下提供不同的电压?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035271/tusb422-how-to-set-tusb422-s-registers-to-get-adapter-deliver-different-voltages-as-work-at-pd3-0-pps-mode

器件型号:TUSB422

您好!尊敬的:

目前、我们正在运行一个使用 TUSB422作为 Type-C 端口控制器的项目、但通过数据表、我们不知道正在使用哪些寄存器进行配置

上述问题请帮我一个忙。

BTW 主器件可以通过读取/写入方式与 TUSB422正确通信。

谢谢,度过了一个愉快的周末!

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    为此、我建议查看 TI.com 上提供的 Eh 源代码。 MCU 可以通过 I2C 与 TUSB422正确通信。 MCU 将负责管理 PDO 以协商不同的 VBUS 电压。 此 PDO 信息源自 CPU、通过 I2C 加载到 TUSB422 TX 缓冲器中并进行传输。 没有用于控制这些 PDO 的直接寄存器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢您的快速响应!

    在此项目中、我们使用了 STM32xx MCU 来继续进行、现在我们停留在这里是因为使用了提到的标题问题、根据 TI 的源代码、您是否可以让我们知道必须运行哪些功能才能快速解决提到的标题问题、您最好为我们提供一些操作指南 屏幕截图可指导我们逐步完成目标。  

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Malik、拓扑的画笔滑动、您对源代码利用率有什么描述吗? 今天我已经回顾了代码、似乎没有太多的共同点、理解它非常困难、如上所述、我们需要快速解决提到的标题问题、您能不能马上给我回复。 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有对该源代码的深入支持,也没有可用的指南源代码具有用于 UFP 操作的配置文件,要修改请求的 PDO,您可以在 UFP_ONLY CONFIG.c 中搜索“//* sink PDO #2 */”以获取9V VBUS 示例。