This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:TPIC8101EVM GUI 连接错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035325/tpic8101evm-tpic8101evm-gui-connection-error

器件型号:TPIC8101EVM

您好!

当我将 TPIC8101EVM 卡连接到计算机时、它会自动安装驱动程序。 但是、当我尝试启动 GUI 应用程序时、我会遇到"安装了错误的驱动程序或未安装驱动程序"之类的错误。 如果您能帮我解决这个问题、我会很高兴。 我的板上是否需要任何固件更新说明? (TPIC8101EVM 板上的指示灯闪烁。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpazian、

    感谢您的联系。  有必要的固件更新。  我已与您联系、以便我可以更直接地帮助您完成该过程。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、Scott 您好、感谢您的回复。 您能帮助我如何进行此更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpaslan、

    请单击页面右上角的消息通知以检查未读消息。

    谢谢、

    Scott