This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]高速 PCB 布局:紧耦合与松耦合

Guru**** 2546540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034205/faq-high-speed-pcb-layout-tightly-coupled-vs-loosely-coupled

器件型号:DS90UB962-Q1

大家好、团队成员

在数据表布局会话中,为什么我们建议 RIN+和 RIN- TRACE 之间的 S>3W?  它们是否需要 紧耦合或松耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey

      建议将 S>3W 保持在松耦合状态。 请注意、由于它们是差分信号、由于米勒效应、如果它们布线得太近、+和-之间的任何差分电容将表现为2个 Cdiff 接地(或参考平面)

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vijaya、

    谢谢!

    另外,我还注意到,不同的文档显示了有关紧密耦合与松散耦合的不同 S&W 范围。

    一般而言、哪种 S&W 系列 是紧密耦合的、 哪 种 S&W 系列是松散 耦合的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey

       通常、"紧密耦合"意味着两条线路之间的串扰大于2%。 如果两条迹线被1W 隔开、则它们紧密耦合。 因此、如果 S<=1W、它们是紧密耦合的

       松散耦合不会有任何串扰、这是在 S>=3W 时实现的

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  Vijaya