This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:用于从摄像头传感器+串行器提取图像的设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034667/tser953-setup-for-extracting-images-from-camera-sensor-serializer

器件型号:TSER953

我有一个摄像头传感器板、上面有 OV2740 + TSER953。  TSER954端目前正在进行晶圆制造厂/组装。  同时、我想知道是否有一种快速且肮脏的方法可以从摄像头传感器板获取图像。   您过去是否见过或做过自己的方法?  我曾想 使用954 EVM 板、但仍需要一些快速方法从 J24连接器获取 MIPI 信号并生成图像。  欢迎提出任何想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如果您使用954 EVM 板、则 需要使用 CSI-2分析仪来查看屏幕上的信号。  

    如果要生成图像、则需要解串器和显示屏以及正确的连接器。  

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我理解这个概念-- 我想我的问题更具体一些。  如果我将电路板连接到解串器 EVM、您知道吗?是否有特定的显示屏或分析仪具有与 EVM 配合使用的连接器、能够分别捕捉图像或信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以将 CSI2分析器(如 SV3C DPRXCPRX 简介规格 CSI2分析器)与 QSH 至 SMA 适配器配合使用。

    或者、您也可以从 Keysight 或移动像素中查看其他 CS12分析仪。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Shruti