This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS32:悬空或接地盖?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033399/sn55lvds32-floating-or-grounded-lid

器件型号:SN55LVDS32

大家好、

此器件上的盖子是浮动还是接地?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我在内部进行检查、我将向您提供答案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用 “W”陶瓷扁平封装的 SN55LVDS32由引线框、陶瓷基座和陶瓷电容构成。  这是绝缘体。

    谢谢

    David