This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:每个端口的可移动/不可移动默认值是多少?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035455/tusb4020bi-what-is-the-default-for-removable-not-removable-for-each-port

器件型号:TUSB4020BI

我在内部使用此双端口集线器、并希望使用默认配置。  我不会通过 SMBus 进行编程或使用 EEPROM 进行配置。

可移动/不可移动的默认配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    集线器默认为可移动端口。  也就是说、设置可移动/不可移动设置的主要影响是、它会更改集线器在其描述符中向 USB 主机报告的内容、而不会更改集线器路由数据或枚举设备的方式。

    此致、

    JMMN