This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046V-Q1:ESD 额定值- HBM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046V-Q1, TCAN1046AV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032688/tcan1046v-q1-esd-rating---hbm

器件型号:TCAN1046V-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1046AV-Q1

大家好、

在 TCAN1046V-Q1数据表中、HBM 规格被归类为所有引脚的3A 级、但额定值显示为+/-3kV。 我的印象是、3A 级为+/-4kV 至+/-8kV。 您能否说明数据表是否符合 JS-0001规范?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我已将此主题分配给我们的 CAN 专家进行评论。 我相信你明天应该听到他的声音。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    你就在这里。 ±3kV 的值在分类级别2范围内。 我将查看有关此资质认证的数据、以了解差异可能在哪里。 我将在下周周三之前确认哪一项规格不准确。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是否有此更新?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我们已确认这确实是一个拼写错误、并将更新数据表以反映正确的规格。

    我仍在与我们的团队合作、以确定哪一个值是此规范的正确值、从而确保更正准确无误。 我会在我确定时向您更新。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息。 您在确定规格的正确值时预计的时间范围是多少?

    最棒的

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    我们今天正在与我们的产品和测试团队进行交谈、明天就会有答案。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我可以确认该器件的3kV 额定值是正确的。 我们将更新列出的分类级别以反映这一点。 感谢您帮助发现差异。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢后续行动。 请注意 、TCAN1046AV-Q1和 TCAN1046V-Q1都是这种情况。

    谢谢、

    进行了比较