This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 的过流阈值

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035301/tusb8044a-overcurrent-threshold-for-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A

我想连接流耗为1.5A 的下游器件。 如果我选择合适的适配器和降压转换器为下游 VBUS 供电、使用此 IC 是否可以实现这一点、或者它是否会标记为过流?

我想知道过流阈值、以便决定哪些器件适用于下行端口。

谢谢、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    TUSB8044A 实际上并不监测电流消耗。  集线器仅在其中一个过流输入被置为有效(拉至低电平)时才会报告过流事件。  只要您选择的电源器件能够在每个端口上处理1.5A 而不出现压降、就不会出现任何问题。  请注意、最新的 USB 规范 ECNS 已将最大 VBUS 从5.25V 增加到5.5V、因此您可以考虑将 VBUS 设置为高于标称5V、以防止在存在大型负载时 VBUS 下降到4.75V 以下。

    此致、

    JMMN