This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:设置问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034770/tusb9261-setup-issue

器件型号:TUSB9261

你(们)好  

客户在测试过程中发现、如果它用作主系统、则可以识别它、但无法安装、并显示以下消息、这是否正常? 但是,如果它在系统中,则可以在读取硬盘时识别它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷斯:

      已分配了股票交易员、将很快完成。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要重新格式化连接的硬盘。 这是 Windows 操作系统而非 TUSB9261的要求。