This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002EVM:距离超过5m 的连续传输链路

Guru**** 2887400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002EVM, TUSB1002A, TUSB1002, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032676/tusb1002evm-continuous-transmission-link-more-than-5m-distance

器件型号:TUSB1002EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ATUSB1002TUSB216I

您好!

客户在5m 以上的距离内遇到连续传输问题。

客户的目标是在整个传输路径上传输 USB 3.2第1代。 它们最大的问题是两个 ODU 连接器之间的10米电缆。 根据他们的说法、这应该是连续的。 在红色标记的位置、我们可以放置一些有助于放大传输信号的电子器件。


他们尝试使用 TUSB1002EVM 建立传输链路。 到目前为止、它们都没有能够传输 USB 3.2第1代的超过5m 的连续传输链路。
 

是否有任何可提供适当增益并补偿电缆损耗的替代解决方案、任何替代产品?

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    对于此应用、客户应尝试使用 TUSB1002A 而不是 TUSB1002。 应在10m 电缆部分的两端使用两个器件。 但是、额外的3m 和0.5m 电缆也会降低性能。 我不认为这将在 USB3中起作用。 USB2更有可能在这里工作。 在这种情况下、应在10m 电缆的两端使用 TUSB216I。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    好的、感谢您的支持。

    此致、
    梅纳德