This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在 TUSB3410上使用 EEPROM 烧写器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033211/tusb3410-using-eeprom-burner-on-tusb3410

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件: TMDS181

您好!

我在 TUSB3410上使用 EEPROM 刻录机。 当我选择*。bin 文件并点击 BURN 时、显示"please select *。bin or *。I51 file"、不允许我对器件进行编程。 但这就是我要做的。 什么可能是错误的?

第二个问题是、我想将 TUSB3410与 I2C 功能配合使用、以便它可以与 TMDS181通信。 为了运行 Eyescan 工具、我是否应该在刻录之前也更改 USB 描述符? 或者仅对 I2C 固件进行编程(您在 TUSB 页面上提供)就足够了?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 Wİndows 7和10。 仍然存在相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享软件的屏幕截图?  EyeScan SW 查找 TUSB3410 PID 和 VID 时、无需更改描述符。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天上传屏幕截图。 但我可以说、当我单击"刻录"时、会出现一个弹出屏幕。 标题为"无效的文件扩展名"。 内容为"请选择*。bin 或*。I51文件"。 我选择 TUSB3410页面上的 i2c 二进制文件。 对于随机二进制文件、它会给出相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传了屏幕截图。 我使用了2.5.0.0和2.2.0.0版本的 EEPROM 刻录机进行了测试、但它给出了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试将文件重命名为在3p3.bin 中结束?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将文件移动到 C:驱动器? 我无法在我的一侧重现此错误消息。 您也可以尝试使用此文件。  

    e2e.ti.com/.../tusb3410_5F00_i2c-_2800_SDA-is-P3.4-and-SCL-is-3.3_2900_.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎源于我们办公室计算机的安全预防措施。 我在普通计算机上测试过它、最后它工作正常。 再次感谢、