This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 IC 打开或关闭12个3V 1A LED

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A595, CSD13383F4, TPL7407LA, SN74HCS238, SN74HCS164, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034726/turn-12-3v-1a-leds-on-or-off-using-an-ic

主题中讨论的其他器件:TPIC6A595CSD13383F4TPL7407LASN74HCS238SN74HCS164TPS92200

嗨、您好!

我正在寻找一个可提供3V 1A 电源和某种信号(来自 Raspberry Pi)的 IC、它会将3V 1A 输出到12个 LED 中的一个(可以更低并使用多个)、以将其打开。 哪一部分适合我? 使用的 LED: https://au.rs-online.com/web/p/leds/7250050

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助 TPIC6A595‍、您将需要每个 LED 具有三个并联输出以达到1A、并需要一个电平转换器以获得5V 输入信号。

    您可以使用单独的驱动‍器、例如四个 TPL7407LA、每个 LED 具有两个并联输出。 或者、每个 LED 使用一个分立式 MOSFET (例如 CSD13383F4)。
    如果您需要少于8个控制信号、请使用一个解码器(例如 SN74HCS238)或移位寄存器(例如 SN74HCS164)。

    如何调节这些 LED 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、我建议您使用 TPS92200