你(们)好。
在布局 PCIe3.0时,交流电容器的位置经常使我感到困惑。 我在这个论坛上搜索、根据不同的经验找到了各种答案。
我了解了 PCIe 基本规范(下图)、 定义了两种情况:
(1) TX 和 RX 芯片都在同一电路板上、规格要求的交流电容可位于通道的任意位置。 不确定这是否正确、因为我看到大多数实际设计都将电容器尽可能靠近 TX 或 RX 芯片。
(2)插件卡架构、TX 和 RX 芯片位于不同的电路板上、存在连接器。 该规范仅要求在 TX 侧放置交流电容、我认为这还不够。 电容器应靠近 TX 芯片或连接器吗? 正如我看到的大多数实际设计(如某些商用 PC 主板)、交流电容器通常放置在连接器附近。 不明白原因。 我认为接近芯片会更有利于信号完整性。

如果有专家能帮助解释相关问题、请表示感谢。 谢谢!