This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:"TCA6418E"EVM 板的参考布局设计

Guru**** 2908310 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034865/tca6418e-reference-layout-design-of-tca6418e-evm-board

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件: TCA8418E

尊敬的 TI 团队:

我将 TCA6418E 应用于物联网产品的6层电路板。

您能否提供 EVM 板的参考布局设计?

数据表中没有太多关于布局的信息。

如果需要任何信息、请返回给我。

谢谢、

诺曼

福西-安工程集团

norman.chen@fusi-on.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我们没有用于6418E 的 EVM、但我们有用于 TCA8418E 的 EVM、这是6418E 在 IP 方面使用的 EVM。 8418E 具有 EVM、下面是4层电路板的布线、该电路板使用的封装与可供参考的封装相同。

    顶部:

    第2次:

    第三:

    底部:

    -Bobby