This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:SPI_Pico /SPI_POCI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035107/tps65987d-spi_pico-spi_poci

器件型号:TPS65987D

大家好、

TPS65987D 数据表的不同页面上有不同的引脚37/38名称。

哪里是正确的?

同样、对于引导模式、正确的方法是 :表8-5。 引导模式引脚搭接? MOSI 或 MISO 应连接至1/0?

文档版本:SLVSES1C–2018年5月–2021年8月修订

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    第一幅图像看起来不正确。 这将在下一个修订中进行更正和更新。 请使用第二张图片中的引脚说明部分、以获取正确的引脚。

    对于引导引脚搭接、 标记正确的是 SPI_POCI、它之前是 MISO 引脚。

    谢谢、

    哈里