This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300 TC 最大值和 Tj 最大值规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034896/tpd6s300-tpd6s300-tc-max-and-tj-max-spec

器件型号:TPD6S300

大家好、

作为主题, 我们是否有 TPD6S300的 Tj max (absolution maximum Junction Temperature)和 TC max (maximum 外壳温度)作为参考?

如果我们有数据,请提供帮助,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我看不到这些值、但 过热保护功能在175°C 时生效

    客户要求这两个值的具体原因是什么?