This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:DAxPN 和 DBxP/N 阻抗要求

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035102/sn75dphy440ss-daxpn-and-dbxp-n-impedance-requirement

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

 SN75DPHY440SS 的 D/S 提到、DAXP/N 和 DBXP/N 对差分阻抗应为100欧姆、+/-15%。

如果阻抗不在这个范围内、可能是80欧姆、甚至更低、我能知道这会产生什么影响吗?

请与我分享您的意见。

谢谢你。

BR

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan

    传输通道上的阻抗不匹配和反射、布线阻抗超出 DPHY440建议的阻抗范围。

    谢谢

    David