This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232建议

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E, MAX3232E, MAX3223-EP, TRSF3223E, SN65C3222E, SN65C3223E, TRSF3222E, SN75C3232E, SN65C3232E, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035071/rs232-recommendation

主题中讨论的其他器件:TRS3232EMAX3232EMAX3223-EPTRSF3223ESN65C3222ESN65C3223ETRSF3222ESN75C32322ESN65C3232ETRSF3232E

你好

请 帮助推荐 RS232收发器芯片

3.0V 至5.5V RS-232 2Tx/2RX 收发器,SOP16 (150),10.2*6.2*1.75

原型号::UT3232G-S16-R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    TRS3232E 和 MAX3232E 是最佳匹配项、但目前没有库存。

    MAX3223-EP、SN65C3222E、SN65C3223E、TRSF3222E 和 TRSF3223E 符合2Tx/2RX 和3.0V 至5.5V 的要求、但它们是20引脚 SOP 封装。

    SN65C3232E、SN75C3232E 和 TRSF3232E 可直接满足您的要求、现已有库存。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett