This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:反向恢复

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035077/esd321-reverse-recovery

器件型号:ESD321

二极管的正向电压为0.8V。

是否有指定的反向恢复时间、但前提是它未发生故障?

我打算在整流器也构成整流器一部分的情况下使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    很遗憾、我没有该器件的相关信息。 ESD321主要设计为 ESD 抑制器、尚未经过测试来收集整流数据、例如反向恢复时间。  

    此致、

    Matt Smith