This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:DP 转 USB src/sink 的设计注意事项?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB564, TUSB1064, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034999/tusb546a-dci-design-consideration-for-dp-to-usb-src-sink

器件型号:TUSB546A-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB544、 TUSB564、 TUSB1064、 TUSB422

团队、

您能否帮助回答以下后续问题。

USB3不是必需的。 以下是3种可能的选项:
TUSB544–> TUSB544
TUSB546A -> TUSB564
TUSB1046A–> TUSB1064

a)即使未使用 USB3、也需要 TUSB546A 吗?
除了上述选项之外、还有其他选项吗?

b)我可以使用上述组件补偿哪些电缆长度(取决于电缆横截面)?

c)要使用交替模式,我需要哪些附加组件(信号旋转取决于连接器方向,PD 控制器... )?
我们大概需要使用 TUSB422和 MCU 作为控制器。 还有其他需要吗?

d) USB 控制器是否独立运行? 这些器件是否已完全编程并准备好立即运行?

e) TUSB546A/TUSB564与 TUSB544相比有哪些优势?
显然、TUSB544没有用于翻转极性的多路复用器、是吗? 那么、翻转功能是如何工作的?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    您能在此处澄清确切的应用吗? 我将尽力回答。 请在我的日历上花点时间、因为通过电话解释和回答您的所有问题会更容易。  

    A)这取决于客户是否使用 USB-C 连接器、而不是源? 如果是、则应使用 TUSB546A 来处理电缆翻转。

    b)电缆长度最大可达2m、但这取决于电缆结构。  

    C)这类应用需要 PD 控制器

    d) USB 控制器表示 USB 主机。 上述所有器件仅为 USN 转接驱动器+多路复用器、不用作 USB 数据的来源。  

    e)多路复用器特性是这里的主要考虑因素。 与 TUSB546A/564不同、TUSB544不处理 USB-C 连接器的布线。 TUSB544中的翻转用于确保正确方向的通道处于活动状态、因为该器件在所有4个通道上都是双向的。