This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 PCA9545A 多路复用器之后检测器件?

Guru**** 2961560 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035003/how-can-i-detect-devices-after-pca9545a-mux

主题中讨论的其他器件:PCA9545A

大家好、

我在 i2c1上有 pca9545a、因为 i2cdetect 显示在地址为0x70和0x71的 i2c1 2器件上。

如何检测该多路复用器(pca9545)背后的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置开关(使用 i2cset 或任何其他软件)、依次启用四个下行通道中的每个通道、然后针对这些通道再次运行 i2cdetect。