主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、 DP83825EVM
大家好、
我将 DP83825EVM 用作解决方案的 PHY 层。 我最近在访问这些寄存器方面遇到了一些问题、它以前一直在工作、没有任何问题。 复位后的寄存器值与数据表中的值一致。 然后、我切换到 USB-2-MDIO 软件来读取相同的寄存器、它们仍然给出错误的值。
我已尝试所有可能的 PHY 地址、但未更改。 我想知道有人以前是否经历过这种情况、他们是否发现了问题的根源?
谢谢你
此致
ANNS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我将 DP83825EVM 用作解决方案的 PHY 层。 我最近在访问这些寄存器方面遇到了一些问题、它以前一直在工作、没有任何问题。 复位后的寄存器值与数据表中的值一致。 然后、我切换到 USB-2-MDIO 软件来读取相同的寄存器、它们仍然给出错误的值。
我已尝试所有可能的 PHY 地址、但未更改。 我想知道有人以前是否经历过这种情况、他们是否发现了问题的根源?
谢谢你
此致
ANNS
您可以在此处找到原理图。
https://www.ti.com/lit/df/snlr041a/snlr041a.pdf?ts=1629957510190
我尝试读取的寄存器为0x0到0x3。
MDIO 接口端接正确。
谢谢你
我知道、这只是测试电路板的方法。 外部电源。 我希望明天能得到一个。
请回答以下问题:
使用 USB 作为源、为什么 VDDIO 没有获得足够的功率? 它应该可以正常工作、不应该这样做?
2.电源的电气特性是什么? 它应该能够提供多少电流?
该板过去工作完全正常、但突然停止工作。 但老实说、我们以前没有尝试过 USB 2 MDIO 软件。 因此、如果该设置完全不起作用、我们就通过 MDIO 接口通过 FPGA 访问了寄存器。 因此、它在一个点起作用。 是否应在使用 USB 2 MDIO 软件之前断开所有电缆。
很难理解它。 现在、在这个阶段、这更是猜测游戏。 请帮助我了解正在发生的情况。