This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:每个输出端口从器件是否需要唯一的从器件地址

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034718/tca9548a-does-each-output-port-slave-need-a-unique-slave-address

器件型号:TCA9548A

您好!

如上图所示、每个输出端口有1个从器件。

TCA 地址0x70上的8个从机中的每一个都需要一个唯一的地址吗? 还是可以为所有8个从器件设置相同的地址?

SMBus 能否与每个输出端口进行通信、例如在 TCA9548A addr 0x70上、所有从器件都具有完全相同的地址? 我猜我需要在所有输出端口上使用唯一的从器件地址。

如果两个从器件具有相同的地址、SMBus 能否将 TCA 0x70端口1从器件与 TCA 0x71端口1从器件区别开来? 或者、我是否还需要跨 TCA 器件的唯一从器件地址?

如上图所示、每个输出端口有4个从器件。 4个从器件的贡献应远小于每条总线允许的最大电容。

输出端口上的4个从器件中的每个从器件是否都需要唯一的从器件地址? 或者、我是否可以为输出端口上的所有4个从器件提供相同的地址? 猜我需要总线上的唯一从地址。

输出端口之间的4个从器件中的每一个是否需要唯一的从器件地址?

例如、输出端口1从器件地址是否为1、2、3、4以及输出端口2从器件地址是否为5、6、7、8? 我猜这是我必须做的事情。

我猜测、我需要在输出端口总线上的所有从器件上使用唯一的从器件地址、并在所有输出端口上使用唯一的从器件地址。

可能希望实现与上面的方框图2类似的功能、使用的 TCA 芯片更少。

谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时使能的所有总线段上的所有 μ I²C 器件都必须具有唯一的地址。

    在图1中、如果最多启用一个端口、所有24个从站都可以使用相同的地址。

    在图2中、每个端口上的四个从站需要唯一的地址、但如果最多启用一个端口、则可以在其他端口上重复使用这些地址。