This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:用于漏极开路的电平转换器

Guru**** 2928960 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034607/sn75dp159-level-translator-for-open-drain

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:TXB0102TXS0102LSF0102

您好!

在随附的原理图中、我已经使用 TXB0102电平转换器进行 CEC 检查。 这是可以接受的。 由于 CEC 为开漏、因此我不应使用 TXS0102电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 实际上不适用于开漏信号。 您必须使用 TXS0102或 LSF0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否将 SN74AVC1T45DCKR 用于开漏信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、AVC 转换器使用推挽缓冲器。