This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:SN65HVD73DR

Guru**** 2868670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034843/sn65hvd73-sn65hvd73dr

器件型号:SN65HVD73

您好!

在 SN65HVD73DR 的数据表中、在引脚配置和功能部分中、数据信号被描述为"数字总线输出 Y"、"数字总线输出 Z"、"数字总线输入 B"和"数字总线输入 A"。 在"A"和"B"数据信号中、哪一个是正信号、哪一个是负信号。 以及'Y'和'Z'信号中 的一个是正信号、另一个是负信号。

此致、

Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是差分信号、因此两个引脚可以比另一个引脚更正或更负。

    表1和表2显示了总线引脚的状态与 D 和 R 引脚的关系:对于高数字信号、Y 和 A 引脚更加正。