This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:BATEN1和 BATEN2的外部上拉

Guru**** 2928210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033787/tusb8020b-q1-external-pull-up-for-baten1-and-baten2

器件型号:TUSB8020B-Q1

您好!  

希望在以下几个问题上确认:

在引脚4 (BATEN1)和引脚6 (BATEN2)上、   当引脚9的分压器有 VBUS 输入时、它们是否输出高电平?

如果下行端口1不需要 VBUS、下行端口2需要 VBUS 为 USB 器件加电(但不需要电池充电)、引脚4和引脚6是否仍需要4.7k Ω 上拉至3.3V?

3.对于上述配置、由于上行端口是支持 SS USB 的端口、我是否可以将引脚36 (FULLPWRMGMTz)保持断开状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当 USB 主机控制器使能为集线器的下行端口供电或 USB 规范要求时、PWRCTLx/BATENx 被置为有效。  此外、如果启用了电池充电、当 USB 主机断开连接时、集线器将切换下行端口上的电源、然后重新启用它进行充电。

    2、PWRCTLx/BATENx 上的上拉电阻器只能用于启用电池充电、正常端口运行不需要这些上拉电阻器。

    FULLPWRMGMTz 应该被拉低、这是因为系统中执行了端口电源控制。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该设计中、我们打算使用默认 IC 配置、而不与主机进行 I2C/SMBUSz 通信(引脚2和引脚3保持未连接状态)。

    它是否可以通过 USB 上行端口进行配置? 或者 、 将 BATEN2引脚置为高电平的唯一方法是在 该引脚上施加4.7kOhm 的外部上拉电阻?

    以下是我的当前配置、如果您发现任何问题、请告知:

     -引脚22 (SMBUSZ_SS_DN2)未连接

    -引脚21 (PWRCTL_POL_SS_DN1)被拉低

    -引脚35 (GANGLE_SMBA2_HS_UP)被拉至低电平

    -引脚36 (FullPWRMGMTZ_SMBA1_SS_UP)被拉低

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当未启用电池充电时、当集线器连接到主机并进行枚举时、PWRCTLx_BATENx outptus 将被置为有效。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了确认我的理解、  

     当主机枚举集线器时、集线器的 PWRCTLx_BATENx 将被置为高电平、无论下游端口是否有任何连接。  我不需要外部上拉至 BATen 引脚、也不需要 I2C 重新配置/SMBus。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。