This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:默认电流模式

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034661/hd3ss2522-default-current-mode

器件型号:HD3SS2522

大家好、团队、

数据表中指出、该 IC 支持默认 USB 3.1电流模式。 可以肯定的是、该模式是900mA 还是500mA? 我假设是900mA。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚:

       USB3.1的电流为900mA。

    此致、

    Brian