This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003是否可用于有线和连接?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033580/can-uln2003-be-used-for-wired-and-connection

主题中讨论的其他器件:ULN2003ATPL7407LA

客户希望检查 ULN2003是否可用于以下有线和连接。 请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ULN2003A 具有集电极开路输出、可以通过这种方式并联。

    (BJT 具有负温度系数、因此如果您需要多个输出来实现电流共享、则无法使用此类电路。 在这种情况下、您必须添加串联电阻器、或使用基于 MOSFET 的器件、如 TPL7407LA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    您能否确认您打算使用两个不同的输入电压来驱动单个栅极? 我正在向系统确认这是否会使我们陷入负载共享问题。

    我将在 CST 明天9月8日下午5:00之前向您发送后续回复。

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    ULN2003上的 INx 引脚 仅是使能引脚、因此使用两个不同的电压来触发它们将是可以的。 但是、由于 ULN2003将输出负载连接到 GND、我不确定 如何将负载连接到和系统中的 GND。  

    此致、  

    Elizabeth