This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:如何选择 RGMII TX 时钟偏差和 RGMII RX 时钟偏差

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034128/dp83867is-how-to-choose-the-rgmii-tx-clock-skew-and-rgmii-rx-clock-skew

器件型号:DP83867IS

尊敬的团队:

 数据表的表6个4级自举引脚中、  RGMII RX 时钟偏差 和 RGMII TX 时钟偏差配置为不同的模式。 在指定模式下、表和9中的不同延迟会产生结果。 我想知道如何 在 表8和表9中确定从 CPU 到 PHY 的 RGMII TX 时钟偏差和 RGMII RX 时钟偏差时间延迟。 我需要考虑哪些相关因素? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我们将研究您的问题、并将于星期四提供更多反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    表8和表9显示了数据和相应时钟之间的偏差值(例如、RX_CLK 和 RX_D[3:0]之间的延迟)。 如果您希望测量 PHY 和 CPU 之间的延迟、我有一个建议是测量非常靠近 PHY 和非常靠近 CPU 的信号、并测量信号之间的延迟。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。