This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB949-Q1:单模式问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033557/faq-ds90ub949-q1-single-mode-question

器件型号:DS90UB949-Q1

尊敬的团队:

1.如果客户仅使用单个端口,他们是否可以使用端口1?

2.如果客户将949连接到948并使用双链路模式,则是否可以将949的端口0连接到948的端口1并将 949的端口1连接到98的端口0?

此致、感谢大家、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    1. 是的。 如果您使用948,则可以配置单个端口并使用端口1来表示949。 有一个寄存器0x34[4:3]= 11、您可以在其中为单个 Port1次级输入设置为 Port1。
    2. 否 949没有端口交换。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    对于项目1、请获取它!  

    对于项目2、我有点困惑。 如果我们使用949单个端口1、则必须连接91的端口0、因为97的 I2C 通信仅存在于端口0中。 它已交换。 为什么无法交换双端口模式?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我不知道为什么我们无法在双链路中交换端口。 基本上、949没有交换端口功能、其中948无法远程交换端口。 如果交换输入连接,则链接将断开,除非您在本地进行物理更改。

    Aaron