This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001-Q1:是否可以支持 RS232 ESD 保护?

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001-Q1, TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034480/tpd4e001-q1-is-it-possible-to-support-rs232-esd-protect

器件型号:TPD4E001-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD2E007

大家好、团队、

感谢您的支持。

我正在寻找 RS232端口的 ESD 保护器件。

 TPD4E001-Q1能否为 RS232端口提供 ESD 保护? 如果没有、您能告诉我哪个部件可以支持 RS232吗?

此致、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    我建议将 TPD2E007用于 RS-232、因为它的 Vrwm (13V)更接近 RS-232的电压电平。 TPD4E001-Q1只有5.5V Vrwm、会过早地将信号接地短路。  

    此致、

    Matt Smith