This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:20.0Gbps 重定时器

Guru**** 2529940 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034010/ds280df810-retimer-for-20-0-gbps

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF230

您好!

我们正在寻找20.0Gbps 接口的重定时器来实现该组件在该比特率上的工作。  
数据表中描述的下限为20.2Gbps、但它是否仍能正常工作?

BR。

 Teemu Pitkänen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teemu、您好!

    我建议使用 DS250DF230。 该器件具有19.6Gbps 的全速率下限。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢起亚,
    我们可以尝试这个。

    BR。

     Teemu