This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:关于 TXCLKOUT 的三态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033721/ds92lv0422-about-tri-state-of-txclkout

器件型号:DS92LV0422

大家好、

 

我猜、如果 DS92LV0422的每个引脚设置是表7的黄色行、并且 OSC_SEL 为"000"、则 TXCLKOUT 为三态。

我的理解是否正确?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    正确、对于 TXCLKOUT 使能、OSC_SEL 不得为000 (OFF)。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根-圣、您好!

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏