This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:封装选项之间的设计差异

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034074/dp83867ir-design-difference-between-package-options

器件型号:DP83867IR

大家好、团队、

我的客户采用 DP83867IRPAP (64引脚)和 RGMII I/F 进行1000BASE 设计。 但是、他们希望将器件封装更改为48引脚(DP83867IRRGZ)以实现小尺寸。

对于此封装更改、他们将确认数据表第10页至第13页。 对于采用 PAP 封装的设计、是否需要进行任何其他设计更改?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    较小的封装具有不同的引脚排列和尺寸、因此需要对 硬件进行调整。  如上所述、请参阅第9-13页、以确定如何根据不同的引脚调整设计。 除了将外部硬件与新的引脚位置匹配之外、不应进行任何重大更改。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。