This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:GPIO 引脚能否直接接地?

Guru**** 2514015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034159/tlk10031-can-the-gpio-pin-be-directly-grounded

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件:TLK10232

我们实现了 TLK10232、但仅使用一个通道、并希望将其替换为 TLK10031。

就我所做的检查而言、我们的设计将与 TLK10031兼容、不同之处在于引脚 GPI1和 GPI2将直接接地、而不是通过电阻器接地。

对于 TLK10031器件而言、这是否是一个问题?   

非常感谢您的支持!

Y.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有预见到将 GPI 引脚直接接地会有问题。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、现在我觉得很容易尝试、并会尝试让您知道。

    再次感谢。