This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:此部件是否支持10GBASE-ER?

Guru**** 2949190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033174/tlk10031-does-this-part-support-10gbase-er

器件型号:TLK10031

您好!

我的客户对 TLK10031很感兴趣。 数据表显示该器件支持10GBASE-KX。 我的客户想知道它是否支持10GBASE-ER 应用?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TLK10031支持10G SFI 接口连接到所有 SFP+限制型号、包括 ER。 除了禁用自动协商和链路训练之外、主机只需使用 KR 设置。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    数据表显示、可以通过引脚(MODE_SEL/ST)或寄存器1E.0001位10选择运行模式、而 我找不到有关寄存器1E.0001的详细说明。 和数据表也没有说明如何通过 MODE_SEL 和 ST 引脚选择工作模式。

    您能否告诉我如何通过引脚和寄存器将部件配置为在 SFP+模式下运行?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表确实会捕获您请求的详细信息。

    • 寄存器1E.0001说明

    • MOD_SEL 功能表

    默认情况下、TLK 是为 KR 模式设置的寄存器。 对于 SFP+接口情况、用户应通过 MDIO 寄存器禁用和链接训练。 请参见下面的。

    谢谢、

    Rodrigo Natal